This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:PMIC 启动问题- DCDC4输出电压与放大器;PWR_EN 切换

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692751/tps65218-pmic-startup-issue---dcdc4-output-voltage-pwr_en-toggles

器件型号:TPS65218

您好!

我的查询未解析

自定义 电路板 PMIC 启动问题、即使在 L4A 引脚和接地之间连接了200pf 电容器、也无法从5V 直流输入启动  

我将输入电压降低到4.75VDC 以下、但仍然很少有电路板 开始工作、其他的电路板不工作

请 以具体的解决方案进行答复  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santosh、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 你应该很快听到他的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    请考虑迁移到 TPS65218D0、该器件取代了 TPS65218 -B1 (最近标记为 NRND)。

    TPS65218D0在启动 DCDC4时不会出现任何问题、并且无需额外的外部组件(电容器或肖特基二极管)。

    如果您要测试 TPS656218、并且需要在切换到 TPS65218D0之前完成一些系统级测试、我可以使用测试设备建议解决方法:

    在 VIN = 3.3V 时启动 TPS65218 PMIC、因为该电压足够高、足以克服 UVLO +迟滞、并且足够低、因此 DCDC4在斜坡期间不会出现任何问题。 B1数据表对此进行了注释、但它被写为最小规格、即使它是 VIN_DCDC4的最大允许值:

    只要 VIN_DCDC4在整个温度范围内保持<3.4V、DCDC4和整个 PMIC 就会正确启动。