This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:负载开关 TPS22860中的峰值电流。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692985/tps22860-peak-current-in-load-switch-tps22860

器件型号:TPS22860
主题中讨论的其他器件: TPS22917

大家好、

我将使用该负载开关 TPS22860。 为了检查其是否正常工作、我购买了此器件型号 TPS22860EVB。

我有这个问题。 当我启用负载开关时、压降过大、我可以看到大峰值电流。 我附上 I (电流)和 V (电压)的屏幕截图:

如果压降过大、 我使用的 uController 将停止工作。 是否有人建议 为什么会出现此峰值电流?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    TPS22860的上升时间不受控制、因此、如果您有输出电容、那么您可能会在第一次打开开关时看到大量浪涌电流。 如果您正在寻找具有低泄漏电流和受控上升时间的负载开关来限制浪涌电流、则可以使用 TPS22917等器件。 如需更多信息、请查看下面的应用手册。

    www.ti.com/.../SLVA670

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。