This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:TPS92518

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692695/tps92518hv-tps92518

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92518
我目前正在使用 LM3409。
但我需要2个通道。
因此、我想更改为 TPS92518。
* TPS92518 PWM 调光性能是否与 LM3409相同?
*是否可以并行连接两个独立的通道?
  (例如,第1通道:35V/1A,第2通道:35V/1A  -> 并行连接第1通道和第2通道= 35V/2A?)
*我也可以使用两个 LM3409来组合输出吗?
请通过以下邮件通知我。
谢谢你。
k.h 帕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS92518和 LM3409采用相同的开关架构、因此它们在 PWM 时的行为类似、但它们的设置有所不同、因为一个是 SPI 接口、另一个不是。
    虽然拥有一个2A 通道的成本较低、但可以在两个器件上并行输出。

    此致、