This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033:有关压降电压的问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692828/ref3033-question-about-dropout-voltage

器件型号:REF3033

大家好、

我想确认以下两点。

在 TA=25C、ILOAD=0mA 时、数据表中提到的压降电压最大值为50mV。 您能告诉我在-40至125°C 温度范围内、当 Iload 为25mA 时、压降电压是多少?

2.在问题1的条件下、当最大压降电压时、-40至125C 期间的负载调节值是多少。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi-San、

    对于问题1、我们没有25mA 条件的最大值。 对于典型值、我可以转到实验室测试几个器件、并在1-2周内测量其性能 ETA。 如果您希望、您可以通过电子邮件向我发送跟踪进度的电子邮件。

    对于问题2、由于问题1没有最大值、因此我只能得到典型值、而不是最大值。

    您是否接受设置测试?

    -Marcoo