This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ28Z610:如何配置 bq28z610到 Linux 驱动程序(bq27xxx_battery.c)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683521/linux-bq28z610-how-to-configure-bq28z610-to-linux-driver-bq27xxx_battery-c

器件型号:BQ28Z610

工具/软件:Linux

您好 Falong、

很抱歉、我的电子邮件太晚了。  

我的电子邮件是 Terry_Tzeng@pegatroncorp.com。  请将示例代码发送给我、谢谢。

BR、Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我重复一遍,以说明我的问题。

    我检查 NAC (标称可用容量)特性是否与电源的反馈 POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_NOW 事件有关。

    注意:什么是 POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_NOW。

    它是用于获取属性的电池信息、即时表示容量、单位仅为 mAh。

    此事件是我的项目中的客户要求。 在 bq28z610中接收到 POWER_SUPPLY_PROP_CHARGE_NOW 时、如何替换 NAC 功能?

    BR、Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、
    这些是单节电池驱动器、适用于多节电池监测计:
    processors.wiki.ti.com/.../Android_Software_Solutions_for_TI_Single-cell_Gas_Gauges
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您提供了示例驱动程序信息、但我询问有关 NAC (标称可用容量)特性的问题。

    对于搜索数据表、bq28z610不支持 NAC 功能。 请帮助我提供如何读取 bq28z610中的 NAC 功能、bq28z610读取什么寄存器 NAC 功能。

    我的平台 Linux 版本=内核4.4

    BR、Terry   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    您提供了示例驱动程序信息、但我询问有关 NAC (标称可用容量)特性的问题。

    对于搜索数据表、bq28z610不支持 NAC 功能。 请帮助我提供如何读取 bq28z610中的 NAC 功能、bq28z610读取什么寄存器 NAC 功能。

    我的平台 Linux 版本=内核4.4

    BR、Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    bq28z610没有额定可用容量。 标称容量基本上是在25°C 的标称条件和 DSG 的 C/20速率下获得的完整充电容量。 由于我们不 报告、我们建议您使用完全充电容量。