This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3463:共阳极 LED 驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3263, LM3463, TPS92691, LM3445, LM3444, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691906/lm3463-common-anode-led-driver

器件型号:LM3463
主题中讨论的其他器件: TPS92691LM3445LM3444TPS92692

大家好

我正在寻找 LED 驱动器来运行具有单个高功率 LED 的应用。 LED 电流为10A、LED 电压介于2.8V 和3.8V 之间。
LED 是一个共阳极 LED、这意味着阳极连接到外壳/冷却垫、该外壳/冷却垫将接地电势。 对于整个系统、最好的情况是 LED 阳极光封位于 GND 上。

我最喜欢的驱动器是 LM3434或 LM3433。 遗憾的是、这两个器件的状态都是 libeBuy、因此我的应用程序没有选项。 由于共阳极的原因,我还找不到替代方案。

现在可以选择使用 LM3263等驱动器。 是否可以在上述电压范围内操作该驱动器? 我是否可以降低整个电势、使 Vtrain 为0V、GND (驱动器)将为3.3V? 如果内部驱动器无法处理超过6A 的 FET、我也会添加外部 FET 驱动器。

LM3434还有其他替代产品吗?TI 为什么不推荐替代产品?有特殊原因吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM3463并非如此、它是一款线性多通道电流调节器。 您能否提供高输入接地、低输入为负电压的电压? 有几个部件将以这种方式工作。

    例如、12伏电源、正电源轨为 GND、负电源轨为-12V。 TPS92691、TPS92692、LM3444和 LM3445可满足这一要求。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    理想情况是+/- 12V。 LED 必须在连续10A 电流下工作。
    TPS92691和 TPS92692没有我从数据表中看到的固定阳极电压。 我也不确定栅极驱动器是否支持10A MOSFET。 如果我错了,就把我叫过来。

    对于 LM3444和 LM3445、如果 Vbuck 为 GND、是否仍然可以调暗 LED (不使用三端双向可控硅开关元件)?

    此致、谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    通过调节滤波器引脚、LM3444和 LM3445无需三端双向可控硅开关元件即可进行调光。 请注意、LM3444和 LM3445会调节峰值电流、因此当它不连续时、它将变为非线性调光。 我们的许多 LED 驱动器都是为了降低功耗、因此栅极驱动器不会在高频下支持大栅极电荷。 MOSFET 随着时间的推移而得到了改进、因此寻找一个 MOSFET 来驱动10A 电流可能对大多数这些器件都很好、尤其是在额定 VDS 电压较低的情况下。

    此致、