This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:Battery Management Studio

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688382/bq78350-r1-battery-management-studio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

大家好

     我把电池放在电池上三个小时后检测到的每个电池的电压如下所示、但奇怪的是平均电压比每个电池的电压高、这是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,您好
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    从分压器到 bq78350的 BAT 引脚测量平均外部电池电压。 必须选择电阻分压器以获得 BAT 引脚 ADC 范围内的电压、并且必须校准外部电池电压以将 ADC 读数缩放到适当的电压。
    如果使用 EVM、请为分压器选择适当的跳线位置、以使 BAT 端子上的最大电池电压保持在大约1V。 如果您使用自己的电路板、请确保分压器提供该电压。 然后使用 bqStudio 校准选项卡校准外部平均电池电压:测量电池电压并除以电池节数。 将该电压输入"Ext Average Cell Voltage"(外部平均电池电压)框、然后选择"Calibrate Voltage"(校准电压)按钮。