This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350无法充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688385/bq78350-bq78350-can-not-charge

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76940

大家好

         BQ78350无法使用稳定的电源充电、这就是导致充电的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涉水、
    您的问题是什么?

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David
    BQ78350无法充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    bq76940和 bq78350都具有电压限制和其他可防止充电的条件。 bq78350使用 bq76940作为二级保护、但不能覆盖其运行或更改其设置范围。 在您的第一张图片中、电池10电压为2614、电池11为5341。 这表明电池10的连接可能存在一些问题。
    在位寄存器部分中向下扫描将显示 FET_EN 是否被置位、并且可能在安全状态寄存器中显示 CUV 和/或 COV 状态。 bq76940的最大 OV 保护设置为0x2ff8或大约4.6V、bq76940提供的保护将尝试由 bq78350清除、但会失败。
    高电池电压可能是系统无法充电的原因。 纠正连接问题、它应该可以正常工作。