This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:SEPIC 配置

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692887/lp8863-q1-sepic-configuration

器件型号:LP8863-Q1

大家好、团队、

这种配置是否可行、或者您是否在 SEPIC 模式下看到任何问题?

Vin = 9..32V 典型值 24V

VOUT = 19V (LED VF)

输出电流恒定为900mA

这意味着 SW 引脚可高达 Vin + Vout = 51V

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    LP8863支持将应用条件 作为 SEPIC 模式、我看不到任何问题。 电压转换比小于5。

    如前所述、SW 节点电压为 Vin+Vout、但 LP8863不会看到这种高电压。 您只需选择高电压 SW FET 和二极管即可支持该 电平。

    希望这对您有所帮助、