This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:TPS57160同步

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692457/tps57160-q1-tps57160-synchronization

器件型号:TPS57160-Q1

大家好、

我正在寻找一种在一个设计中同步两个 TPS57160的方法。

目标是让它们在相同频率下以180°异相运行、以避免任何类型的拍频。

是否可以使用一个器件的时钟并将其放入缓冲器/逆变器中、以便将其用于第二个器件?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsten、

    是的、这是可能的。 只需确保解决来自逆变器的任何延迟。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您能否分享有关如何执行该操作的更多详细信息? 该 IC 没有"直接"时钟输出。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Grzegorz、

    我的错误。 我想您有一个外部时钟。

    TPS57160-Q1唯一与时钟同步的输出是 PH。 您可以对该信号进行电平位移和反相、但获得真正的180度时可能会出现问题。

    最好的方法是使用外部时钟。

    Sam