This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:EMI 故障

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692248/tps54341-emi-failure

器件型号:TPS54341

您好!

我在我的设计中(附在下面)使用的是基于我所做的 WEBENCH 仿真(最大输入电压为40V、最大输出电流为2.5A、输出电压为5.7V)的 TPS54341。

由于直流/直流转换产生的噪声、我无法通过 RE102测试(30MHz 至200MHz)。

我已经看到 vSwitch (SW 引脚和电感器之间的电压)是我的 EMI 问题的原因、该问题产生于160MHz 左右。

是否可以更改 COMP、SS/TR 和 RT/CLK 的电阻器/电容器以降低直流/直流转换器的开关噪声?

更改 fsw 将如何影响上升时间(SW 引脚电压上升时间)?

如果没有、是否有引脚兼容的替代产品可提供更好的结果? 可能是具有扩频选项的器件?

此致、

伊格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着我增加输出负载、干扰也会增加(如预期的那样)。

    附加布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igal、

    快速测试:

    • 尝试将电感器旋转180度。 电感器从内向外缠绕。 如果 SW 节点连接到连接到绕组中心的焊盘、则外部绕组将屏蔽有噪声的中心绕组。 这很愚蠢、但这是一个快速检查。
    • 添加一个与 Cboot (C113)串联的10 Ω Rboot。 这可扩展高侧 FET 的转换。

    建议:

    • 在 VIN 引脚附近添加一个1uF 和0.1uF 电容。
    • 在输入端添加 LC 滤波器

    遗憾的是、我们没有任何扩频引脚对引脚替代产品。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速专业答复。

    我尝试了以下操作:

    1.在 VIN 附近添加了小值电容器-没有帮助。

    2. LC 滤波器-在直流/直流转换器之前、我已经用馈通电容器楔住输入共模。

    3.我尝试添加与 Cboot 串联的10欧姆 Rboot、它确实有助于:

    它将频谱噪声降低了约6-8dB、并将过冲从约3.3V 降低到1.8V。

    我想使用 Rboot 和 Cboot 组合进一步减少过冲、但我不知道这种方法的最大限制是多少。 我猜、最短的导通时间会限制我的工作。

    我还想测试是否可以添加缓冲电路(从 SW 引脚到 GND 的电阻器-电容器网络)以进一步减少过冲、但我不知道这种方法的最大限制是什么-可能是该网络上的最大耗散功率。

    此致、

    伊格尔  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igal、

    您肯定可以尝试不同的 Rboot 值。 缓冲器是一个好主意。 本应用报告 提供了大量有关选择和优化启动电阻器和缓冲器的信息。

    如果您执行另一个布局旋转、您还可以减小开关节点的面积并在其周围使用 GND 平面。 这可能也会有所帮助。

    Sam