This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:HY、我们需要外部斜率补偿、而当我们需要添加外部斜率补偿时、我们需要外部斜率补偿。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692788/tps23756-hy-we-need-the-external-the-slope-compensation-and-when-we-need-to-add-the-external-slope-compensation

器件型号:TPS23756

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS23756。 他们想要检查我们为什么需要外部斜率补偿以及何时需要添加外部斜率补偿。 从数据表中、我们可以获得一些想法、您能不能详细解释一下? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    电流模式控制器中需要斜率补偿、以防止接近或超过50%占空比的不稳定。 因此、在不同运行条件下、不同峰值电流需要使用相同的平均电流。 我们的大多数 PoE 设计都需要这一点。 我认为下面的应用手册对理解这一概念非常有用。
    www.ti.com/.../snva555.pdf

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢你的帮助。 我们需要检查器件何时需要外部斜率补偿。 请帮帮我。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    因为 TPS23756具有宽输入 PWM 控制器。 占空比可能大于50%。 因此、这里始终需要斜率补偿电阻器。 我们所有使用 TPS23756的参考设计和 EVM 都使用斜率补偿电阻器。 谢谢!