This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100EVM:关于学习周期测试

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684780/webench-tools-bq34z100evm-regarding-learning-cycle-test

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我 正在测试的电池类型 : 铅酸,12v,1.3 Ah 容量。

IAM 能够在 bqStudio 中获得12v 的电压。 要获取 其余参数,我开始执行学习周期。

我将 chem id 更新为0802,设计容量为1300 mah,设计能量为15600

启用它
2.发送复位命令(0x0041)
3.为电池组充电以充电终止。
4.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
5.C/7放电至端接电压
6.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Qmax 应更新、更新状态应增加到0x05
7.为电池组充电以充电终止
8.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位
9. C/7放电至端接电压
10.休息直到 OCVTAKEN 标志被置位。 此时、Ra 表应更新、更新状态应增加到0x06

根据先前职位的申报,

我在上面的帖子中看到,  我给电池充电了,几个小时后,便设置了“八人”标志。

下一步,我通过考虑以下因素对电池放电:C/7参数->1.3Ah /7=0.18A,--> R=12/0.18=66ohm, 我使用了66ohm 电阻 器,开始对电池放电

休息5小时后、学习状态无变化、并且 ocvttaken 标志也未设置。

 我正在附加日志。 请帮我。 我在 bqStudio 中的设置是  

 我正在连接蓄电池放电日志

e2e.ti.com/.../discharge_5F00_log_5F00_7hours.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    在查看发送的屏幕截图时、有一些即时问题需要更正。 例如、串联电池节数设置为1。 标准12V 电池组通常为6s1p。 请将序列值更正为6。 此外、器件的值当前配置为锂离子电池的值、例如终止电压等。 请修改这些值以反映您的铅酸单节电池电压。 例如、数据表建议电芯项 V Delta 的值为100、与屏幕截图中的值200不同。 对于铅酸化学、数据表建议在学习周期中默认加载模式为0、加载选择为3。

    在更改串联值之前、请确保先将闪存更新正常电压更改为1000mV。

    此外、在64000mAh 的电池电流下、该电池容量很大、需要根据高容量电池应用手册进行额外配置。

    总之,请按照数据表第8节(.www.ti.com/.../bq34z100-g1 )中所述的分步说明配置仪表。 请按照《高电芯数和高容量应用》应用手册( www.ti.com/.../slua760 )修改这些步骤。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan Kahler,我的电池容量是1.4A h,它怎么可能是 高电池数和高容量应用程序,为什么考虑6400 mah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    抱歉。 你完全正确-我把容量误读为64 Ah。 请遵循上述指导、但不要考虑有关高电芯数和高容量应用应用手册的评论。

    这里的重点是、您的器件需要配置电池的1s 值。 此外、请确保设计能耗和容量正确。

    设计容量=电池容量 x 并联电池的数量
    设计能量=设计容量 x 设计电压(电池的1s 电压、而非整个电池组)

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan Kahler,请告诉我 bqstudio 中要更新的学习周期重要值,我执行了学习周期,我放电了电池,休息了5个小时以上,但 学习状态没有变化,最大误差。 IAM 无法破解要在 bqstudio 中更新的值。

    在之前的答复中,我把“ chem id”的值张贴到0802,设计容量:1300 mah,设计能量:15600,它是正确的吗?

    您是否已将 我所附的日志通过 checkede2e.ti.com/.../4846.discharge_5F00_log_5F00_7hours.log 发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您需要更改许多值。 默认值是为锂离子电池电量计设置的。 请更改电压作为锂离子电池单位的字段(通常为3000mV 至4200mV)。 您的电池的单节电池电压值要低得多。

    假设您的设计容量为1300mAh、使用铅酸电池时、您的设计能量不应大于2860mV。 请使用上面给出的公式并按照数据表第8节中概述的步骤操作。 完成这些步骤后、在中重复学习周期

    这些值不正确。 请使用上面和 TRM 中的公式来配置您的监测计。

    此帖子可能有一些帮助: e2e.ti.com/.../2355108

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan Kahler,实际设计能量=design capity*voltage --> 1300 mAh*12---15600 mv……是不是吗? 如何获得2860mv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan Kahler,我没有使用的电池数据表,如何更新其余参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../AT-12V1.3AH.pdfHiBryan Kahler,我更新了电池数据表,请帮助我了解我必须更新 bqstudio 的参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    这些值基于单节电池电压、而不是总电池组电压。 12V 铅酸电池实际上是6节串联铅酸电池。

    其中:

    设计能量=设计容量*单节电池电压



    设计容量=容量*并联电芯数

    在采用6S1P 配置的情况下、假设标称单节电池电压为2V、我们应该看到设计能量= 1300mAh * 2V * 1节并联电池= 2600mAh

    此致、
    Bryan Kahler