This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:bq76PL455A NTC 设置和 MCU 通信问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/690913/bq76pl455a-bq76pl455a-ntc-setup-and-mcu-communication-question

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的先生/女士

1.使用数据表预测外部 NTC 温度检测图 30.如何设计/选择 NTC?


2. Vmodule 如何从哪个 ADC 的多路复用器中获得? 客户希望测量总电池电压。
AUX0~AUX7自动采样吗? SACN 1信道完成多长时间? AUX0~AUX7完成的频率如何?
4. BQ76PL455A 在上电后是否需要进行任何初始设置?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    电路设计人员必须选择符合其精度需求的 NTC R vs T 曲线。 它们还应考虑测量电源电压波动的 VP、因为这会改变其电阻分压器输出值。

    必须在 CHANNELS 寄存器中启用 VMODULE、并且我认为 VMODULE_MON_EN 位也必须置位、该位位于配置寄存器之一中。

    最好的办法是让 MCU 控制采样。 PL455中只有1个 SAR ADC -写入命令寄存器将导致 ADC 通过所有通道/测量进行多路复用、此外还写入了 reister ox02。 寄存器映射中有许多影响转换时间的设置。

    pl455完全由 MCU 驱动、因此如果未烧写到 EEPROM 中、则应在 POR 之后初始化所有阈值等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的善意帮助。
    我的客户要求 TI 帮助以查看 sch。 是否有人帮助客户?
    此致、
    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    您可以共享原理图吗? 我还没有看到过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何提供 sch。 对您有何影响? 我可以通过电子邮件发送吗?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    请将其发送至 d-wiest@ti.com、我可以查看它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我明白了。 感谢你的善意帮助。
    此致、
    黄上