This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:关断模式、并将剩余容量存储在数据闪存中

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682699/bq34110-shutdown-mode-and-storing-remaining-capacity-in-data-flash

器件型号:BQ34110

您好!

我需要使用关断省电模式、但我需要在器件再次打开时、剩余容量具有有效值。

Q1)我理解这是可能的、因为 BQ34110技术参考手册第3.2.56、3.2.57项和表3-2中提供了相关信息。 我是对的吗?

Q2)但是、我尝试了以下操作:

a)关断并开启芯片
b)在微控制器每秒运行一次期间、我会发送子命令 STORE_REMCAP_A 和 STORE_REMCAP_B (这两个子命令之间间隔为1ms)、以将 RC 存储在数据闪存中
c)与(b)相同、但在开启后发送器件复位命令

在所有这些情况下、关闭和打开后的 RC 与实际剩余容量不同。

我根据 BQ34110技术参考手册中的可用信息尝试了这些选项、但这些信息似乎不清楚或不完整。 请提供一些有关如何从数据闪存中实现 RC 存储和检索的进一步说明。

提前感谢、
Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hola Gustavo,
    感谢您关注 bq34110。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、

    A1和 A2)请参阅 TRM 的第2.7.10节、了解如何在器件最初复位时确定 REMCAP。 TRM 的第3.7节描述了 RemainingCapacity()是一个只读命令,它返回补偿后的剩余电池容量。

    如第2.7.10节所述、该值基于与电池电压表相关的两个 RemCap Init%值。 RemCap 将跟踪 FCC、而不是器件中输入的绝对容量。

    请将写入命令之间的时间增加到~30ms 或更大、并在学习周期前后重复测试、以查看这些值现在是否按预期跟踪 FCC。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    我确实将写入命令 STORE_REMCAP_A 和 STORE_REMCAP_B 之间的时间延长至50ms、但问题仍然存在:当器件复位时、未使用监测计在写入这些命令和关闭之前的值初始化剩余容量、例如 TRM 在3.2.56和3.2.57中指定的值。

    我不确定您是否理解了我的问题、因为我不担心 FCC、而是担心电池的当前充电状态(例如、剩余30% SOC)。
    我希望在再次关闭和启动后、充电状态会保留关闭之前的值。

    遗憾的是、虽然文本看起来很清晰(3.2.56、3.2.57和表3-2)、但 TRM 再次未能为 BQ34110指定可预测的行为。 正如我在其他帖子中提到的、按照此测试和错误程序猜测 TRM 的含义并不是一件好事情。 特别是当测试需要较长的充电+放电周期、且文档长度为109页时。
    请记住、客户仅依赖此文档、因此必须尽可能清晰可靠。

    Gustavo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、

    在首选的监测计使用中、监测计不会断电。 该监测计通过对充电和放电进行计数的库仑计数来运行。

    在器件断电之前、SOC 可能会根据库仑计数和包括负载和温度在内的多个其他参数指示一个电平。 器件上电后、误差可能会增加、直至器件完成充电周期。 如果在电池电压至 DOD 曲线的"平坦区域"中关闭/打开电池电源、则此误差可能会加剧。

    如果监测计必须以这种方式工作、但特定于应用、则有一些方法可以减少误差。 请提供有关申请的更多信息、以便我们讨论要采取的步骤。

    例如、移除监测计的电源是否是一项硬性要求? 如果是、原因是什么?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    断开压力表的电源并不是一项硬性要求。 我的目的是最大程度地降低关断周期期间的功耗。

    由于其他关断电流(包括电池组的自放电)约为100uA、因此我预计将从指定的28uA (睡眠模式下为22uA、正常模式下为133uA、周期为20秒)降低电量监测计的功耗。

    如果为了不丢失存储的 SOC、这种能量增益需要许多复杂的过程(开发时间)、那么我更喜欢使监测计永久加电。 我认为这是一项简单的任务、这就是我开始发布此帖子的原因。

    谢谢、

    Gustavo