This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何实现从后台程序到标准中断的跳转?

Guru**** 2601865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691433/ccs-ucd3138-how-do-you-implement-a-jump-from-a-background-program-to-standard-interrupt

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何实现从后台程序到标准中断的跳转

我找到"init_timer_interrupt",底层配置在哪里?  中断断点未显示在程序中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您的问题不是很清楚。  但是、从下面的代码中、您可以更改计时器中断的时长、并且 不需要 断点。

    TimerRegs.T16PWM2CMP0DAT.ALL = 1587;

    //阈值将 PWM 发送为高电平

    TimerRegs.T16PWM2CMP1DAT.ALL = 0xFFFF;

    //启用比较0 (复位)中断

    TimerRegs.T16PWM2CMPCTRL.ALL = 2;

    ///PWM 计数器正在运行、并通过比较0上的比较操作使能 PWM 计数器复位

    TimerRegs.T16PWM2CNTCTRL.ALL = 0x00C;

     

     

    此致、

    肖恩