This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:电流感测测量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692923/ucc28070-q1-current-sense-measurement

器件型号:UCC28070-Q1

您好!

我希望在开关频率为300kHz 的3.6kW PFC 中使用您的产品。  µs 电流5µs、我喜欢 Melexis MLX91210型霍尔传感器、但该传感器的时间响应为 μ s、或切断电流周期为3.3 μ s、因此该传感器的时间响应高于该周期。 我的问题是、了解差异是否会导致电流测量误差。  

我有3种电流测量选择:电流互感器、霍尔传感器或分流电阻器、但不知道哪种解决方案更好、您能给我一些选择建议。

当我使用分流电阻器或霍尔传感器时、可以感应流入电感器的电流并禁用 RSYNTH 引脚?

您能否提供一些电流互感器电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mame Tine
    您发现霍尔效应电流传感器非常慢、当开关周期仅为3.3 μ S 时、不适合感应电流。
    它也是一个昂贵的部件、需要双极电源才能运行。 它在感应高频开关电流方面实际上没有优势。
    您可以使用电流互感器或分流电阻器、以300kHz 的频率与升压 MOSFET 串联。
    RSYNTH 功能意味着您无需使用另一个电流互感器来感应升压二极管电流。 当然、您也可以禁用 RSYNTH、并在需要时使用额外的电流互感器。
    此致
    John