This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18533KCS:我的应用需要 MOSFET 建议

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692515/csd18533kcs-need-a-mosfet-suggestion-for-my-application

器件型号:CSD18533KCS

大家好、

您能否为本主题中讨论的应用推荐合适的 MOSFET 解决方案? (24V 输入电压、12Vout /50A 输出电压)

由于我的客户计划通过散热器散热、我认为 TO220或 D2PAK 是正确的封装。

目前、我向他推荐 了 CSD18533KCS (TO220)和 CSD18542KTT (TO263)。

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我们正在进行这方面的工作。 我们应该在明天作出全面的反应。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Ankan de
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了所有可能组合的功率损耗估计值:

    事实证明、CSD18536+CSD18532可实现最低的损耗。