This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:通过小型 PV 面板充电

Guru**** 2586985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692115/bq24650-charging-from-small-pv-panel

器件型号:BQ24650

您好!

我们正朝着 bq24650充电器引力、因为它可以与我们的太阳能电池板正常配合使用。  

我的主要问题是 bq24650在充电时需要25mA 的电源电流 I (AC)。 当我们的面板未完全接收到阳光时、面板电流可能会降至10mA 以下、因此如果充电器消耗25mA 电流、则我们完全不会充电。

是否可以进行外部更改以降低 I (AC)、例如为直流/直流功率级使用非常低的 QC MOSFET?

是否有任何其他技术可以使此充电器与低电流 PV 面板配合使用? 还是问题不可避免?

此致、
Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、25mA 电流是流入 VCC 引脚的电流、这是 bq24650内部的电源电流。 它不会接受外部 MOSFET 的 IQ。
    电池板输出电压是多少?电池充电电压是多少? 通常、当面板输出电压也在未接收到完全阳光时降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    感谢您的快速回复。 客户已将重点转向其他 TI 充电器、以避免出现此电源电流。

    此致、
    Ryan B.