This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53632G:如何使用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53632G, TPS53632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682753/tps53632g-how-to-use-it

器件型号:TPS53632G
主题中讨论的其他器件: TPS53632

你好!

我对 TPS53632G 的使用有疑问。 如果 TPS53632G 用于控制半桥接转换器, 则转换器的最大输出电压是多少? 此外、TPS53632G 仅用于 POL 转换器、并且转换器的最大输出为1.52V?

TPS53632G 和 TPS53632有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大输出电压取决于拓扑/功率级。
    对于半桥电流加倍器拓扑、max Vout= Vin (min)/(4*NPS)、其中 NPS 是变压器一次侧与二次侧的匝数比。
    例如、5:1匝数比、Vinmin=42V、Vout 为0.5~2.1V。 您可以使用电阻分压器将输出电压扩展到1.52V 以上。

    TPS53632G 和 TPS53632属于具有快速瞬态性能的 DCAP+系列、但它们面向不同的应用。 它们之间存在很多差异。 TPS53632G 适用于针对基于 GaN 的48V 直流/直流转换器进行优化的半桥 PWM 控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 在本例中,分母中“4”的含义是什么?并且,TPS53632G 是否用于在次级中具有全波整流器的半桥拓扑中?(VIN=36-75VDC, VOUT=28V,f=1M)。 如果可以使用它,那么 PWM 的两个输出是如何的,它们处于相同的相位或180度的输出差? 在上述情况下、不能使用它的原因是什么? 最后一个问题,芯片的最大占空比是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "4"源自占空比为50%的1/2 Vdc。 您可以将其与全波次级整流器配合使用。 两个 PWM 输出为180异相。 虽然芯片受最短导通时间和最短关断时间的限制、两者均为20ns、但在两相配置中占空比小于50%。 TI 提供了一款免费工具来帮助您进行设计、它被称为"功率级设计器"(TM)。 您可以从 TI.com 下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以! 非常感谢您的支持,您的回答解决了我的问题!非常好! 现在、我将为我的设计购买它! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我使用 TPS53632G 来设计半桥转换器。  参数:VIN=36-75V、Vo=28V、IO=10A。  在设计过程中、我想问您一些有关数据表(修订版 A)的问题。

    1、7.4.1和7.5.7在讨论单相和多相时、如何了解多相的问题? 哪个引脚是 CSP3?

    在单相运行期间、每个 SW_CLK 信号在同一相位上生成一个开关脉冲。 此外、ISUM
    电压仅对应单相电感器电流。
    在多相操作期间、控制器会在一个周期内将 SW_CLK 信号分配到每个相位。
    使用总和的电感器电流并将导通脉冲周期性地自动分配到每个相位可得到
    所需的360/n 交错,其中 n 是相位数。—7.4.1

    7.5.7活动阶段
    通常、控制器配置为在三相模式下运行。 要启用两相模式、请将 CSP3引脚连接到
    3.3V 电源、CSN3引脚接地。 要启用单相模式、请将 CSP2和 CSP3引脚连接到3.3V
    提供并将 CSN2和 CSN3引脚接地—7.5.7

    2 过压保护

    In7.3.7,7.3.7过压保护
    当输出电压大于 PGDH 电压且大于 VDAC 时、会检测到 OVP 条件。
    VOUT >+ VPGDH 大于 VDAC。 在这种情况下、转换器会将 PGOOD 设置为非活动状态、并打开的驱动器
    低侧 MOSFET。 转换器保持此状态、直到通过循环 V5A、VDD 或来复位器件
    VINTF 引脚。 但是、OVP 阈值在大部分时间都是消隐的。 以便为提供保护
    处理器在100%的时间内、有一个固定在 VOVPH 的第二个 OVP 电平、该电平始终处于活动状态。 OVP 的情况
    检测到条件、PGOOD 被强制为非活动状态、并且低侧 MOSFET 被接通。 转换器
    在 V5A、VDD 或 VINTF 引脚被复位之前保持此状态。—7.3.7

    文章中提到的 VPDH 和 VOVPH 是什么? 过压保护如何检测和工作?

    在6.5电气特性中:

    保护:OVP、UVP、PGOOD 和热关断
    VOVPH 固定 OVP 电压 VCSN1 > VOVPH µs 1 μ s 1.60 1.70 1.80
    VPDH PGOOD 高阈值 在具有 r/t VID 代码的 VFB 引脚器件上测得
    闭锁
    190 245. MV
    VPGDL PGOOD 低阈值 在具有 r/t VID 代码的 VFB 引脚器件上测得
    闭锁
    -348-280

    您如何了解这些参数? CSN1检测到过压保护? 当 CSN1的电压大于1.7V (VOVPH 电压? )、 是否发生过压保护? 如果是、如何在该设计中检测电流? 由于 CSN1引脚连接到 VO、VO = 28V、因此应如何配置电流检测?

    3 电流感应

    如果 使用电阻器感应、是否需要在没有 NTC 热敏电阻补偿的情况下检测直接连接在输出滤波电感器后面的小电阻器?
    如果次级侧使用全波整流器、应如何配置电流采样? 如何使用 CSP1、CN1和 CSP2、CSN2?

    4 在8.2.1.2.7等式14中、RLL 是什么?

    8.2.1.2.7步骤7:设置负载线斜率
    负载线路斜率由电阻器 RDROOP (在 DROOP 引脚和 COMP 引脚之间)和电阻器 RCOMP 设置
    (在 COMP 引脚和 VREF 引脚之间)。 降压放大器(ADROOP)的增益通过计算得出
    公式14。