This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492-Q1:LM3492-Q1开路损坏

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492EVAL, LM3492-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687781/lm3492-q1-lm3492-q1-open-circuit-damage

器件型号:LM3492-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3492EVAL

您好、TI 人

   LM3492-Q1  )。流程如下(工具 LM3492EVAL

   为 LM3492EVAL 加电,正常工作,打开 LED 负载, 连接  LED 负载,关闭 LM3492EVAL。  

  设备在电源后损坏。  更换器件后正常工作。

   这种损坏是100%重新出现。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    这里的时间是多少? 您打开负载一段时间、然后重新连接、它工作正常、直到您关闭电源? 如果是、电源在关断时是否会快速主动地将输入电压下拉? 如果输入下拉过快、则 VIN 可能会降至 VCC 以下或其他一些引脚、从而使内部二极管反向偏置并造成损坏。

    当您断开/连接 LED 负载时、我还会检查各种引脚、以查看其中是否有任何引脚由于瞬态而超过绝对最大值。 如果您有很长的引线连接到 LED、那么额外的寄生效应会使瞬态变得更糟。 但是、通常情况下、如果在连接负载后工作正常、但在关闭负载后工作正常、则断电的可能性更大。 您是否按原样使用 EVM 或是否进行了修改?  您的 VIN、Vout 和 LED 灯串电流是多少?

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    输入电压12V。 独立的6串 LED。  正常工作电流为0.15A、损坏电流为1A。

    详情如下:

    1、DIM1和 Dim2 连接在一起

    2、LT3755-2 负载断开时无损坏。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    这两个器件非常不同、重新连接可能会将过多的能量转移到线性元件中。 因此、您可以尝试使用 FB 降低 OVP 电平以降低能耗。 但断开连接实际上并不是一种典型的操作类型。 打开的字符串通常意味着对字符串造成灾难性损坏、因此无法重新连接。 在任何情况下、如果无法探测引脚(很可能是 Ioutx 引脚)以查看它们是否在事件期间超出绝对最大额定值、则几乎无法诊断损坏事件。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    断开以重新连接实际上并不是典型的操作类型,但这种情况在汽车中偶尔发生。

    我将检查输出电流 波形。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tony li61324"]

    感谢您的回复!

    断开以重新连接实际上并不是典型的操作类型,但这种情况在汽车中偶尔发生。

    我将检查输出电流 波形。

     

    更改 FB1和 FB2调整 OVP 以解决问题

    [/报价]