This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:启动延迟时间

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692222/tps63710-start-up-delay-time

请告诉我们估算"启动延迟时间"的计算公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    我不理解您的问题。 它是您询问的 tdelay 参数吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    感谢你的答复。

    我想知道 tdelay 等式。

    Vin:5V、CCP=10uF (在这种情况下、tdelay 为5ms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    第7.4.4节对此进行了说明、如图27-30所示。

    时间基本上可以简化为仅 I = C dv/dt。 但50mA 不是精确的50mA、因此精确计时会有一些差异。

    这对您的应用有多重要?