This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:SEAL 命令在 bqstudio 中不起作用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684490/bq34110-seal-command-does-not-work-in-bqstudio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1

在带有 EVM 的 bqstudio 中、读取报告0x82 0x02 (SEC0 (1)、BLT (7)、RSVD (9)数字(括号中)的 OperationStatus 是从0开始的位数)
单击 bqStudio 右侧命令窗格中的密封按钮
读取报告相同0x82 0x02的 OperationStatus。
这意味着没有发生密封模式。
在高级通信中、发出签章命令(将0x30写入0x3E)。
读取报告相同0x82 0x02的 OperationStatus。
这意味着没有发生密封模式。

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您提供信息。 为清楚起见并允许复制此问题、请提供此问题的屏幕截图。

    另请检查另一条命令、以确保您能够使用其他命令写入 DataFlash。 您当前为器件提供的串联、电池更新正常电压和电压设置了哪些?

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题仅存在于 EVM 上。 我们的主板工作正常、这一点我不知道(在电路板上尝试之前、我正在对 EVM 进行实验)。

    附加屏幕打印。 第一个高级通信日志行显示之前的操作状态(在主板上) 、然后单击密封按钮、再单击操作状态(正确工作)。 第3行是错误/忽略。 之前的第四行操作状态(在 EVM 上)、后跟密封按钮单击、然后再次运行状态(报告的结果与密封按钮单击之前的结果相同)。

    闪存更新正常电压为0。 EVM 的电源为6.4。 我不知道你的意思是串联的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    要检查它是否已密封、您是否正在读取 CONTRAL_STATUS 寄存器并检查 FAS 和 SS 位。 在 bqStudio 中、如果监测计已密封、您可以检查寄存器插件下部的状态位。 单击密封的命令按钮然后单击扫描后、FAS 和 SS 位应从绿色更改为红色。 此外、如果 bqStudio 左侧的仪表板正在扫描、则应在大约6秒内在 IC 上显示一个锁定图标"错误"。 (仪表板的扫描速率约为6秒。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉、Mark。 我将 bq34z100-G1和 bq34110混用。 正确的是 OperationStatus()是检查 SEC1和 SEC0位时应该读取的值,以判断监测计是否已密封。 当您使用右侧的密封按钮并重新扫描寄存器时、这些位是否变为红色? 扫描时仪表板中是否显示锁定图标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了帮助澄清 David 的上述请求、他询问了该图像在 IC 图像旁边 bqStudio 仪表板上的样子(仪表板当前在上述附加图像中不可见)。  在下图中、我们可以看到仪表板的剪辑。  在此示例中、我们可以看到 IC 呈灰色显示。  您的 IC 看起来是这样吗?  它是否为彩色(以及向上向下箭头)?  IC 右侧是否显示 ZZZ 或锁定符号?

    如果显示锁定符号、则器件锁定且需要解除密封。  如果设备呈灰色显示、则说明通信存在问题。

    此致、

    Bryan Kahler