This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:UCC256302、输出功率为2kW

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681787/ucc256302-ucc256302-for-an-output-power-of-2kw

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC27714

您好!

我将使用 UCC256302作为半桥 LLC 稳压器、将320V 转换为50V @ 40A。

在 UCC256302数据表第14页中、提到内部驱动器可驱动高达500W 连续功率的 LLC 功率级。

我是否应使用外部栅极驱动器为 MOSFET 提供更高的驱动电流?如果驱动电流是一个问题。

是否有任何规定可将稳压器 IC 的最小开关频率固定 为650Khz、以避免变压器饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvamumal、

    感谢您关注 UCC256302。 对于2kW 功率、您可能需要全桥 LLC 或移相全桥拓扑。 使用任一选项、您都需要一个外部驱动程序。 遗憾的是、UCC256302上没有设置最小开关频率的规定。 您能否帮助我了解为什么您的设计需要650kHz 的最小开关频率? 是要最大程度地减小磁性元件的尺寸吗?


    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    是的、最小开关频率是为了最大限度地减小磁性元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvamumal、

    感谢您的澄清。 根据您的谐振回路设计、您可以将最小开关频率限制为高于650kHz 的值。 最低开关频率将在最大功率级增益下出现。 所需的最大功率级增益将在最小输入电压和最大输出功率下出现。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    为避免开关频率低于650KHZ、
    我可以使用 BLK 引脚锁定最小输入电压。
    我将通过输入电流感应来限制最大输出功率。
    请您在下面的问题中澄清一下
    Qn1.为了避免开关频率低于650Khz、是否需要考虑任何其他参数?
    Qn2.如果我为初级 MOSFET 使用外部栅极驱动器、内置自适应死区时间感应是否工作?
    如果没有、我是否应该使用具有可编程死区时间的外部栅极驱动器。
    Qn3我设计了频率为650KHz 的谐振电路。如果在任何情况下、我的稳压器 IC 尝试以较低的频率进行开关、例如35KHz、它是否会损坏磁性元件(变压器能够在 Fmin:650Khz 时传输2kW 的输出功率)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvam、

    LLC 转换器的最小开关频率发生在最小输入电压和满载条件下。 您需要确保您的功率级能够在不低于650kHz 的情况下提供足够的增益裕度。

    即使您使用外部栅极驱动器、您仍需要将 UCC256302的 HS 引脚连接到初级侧开关节点。

    如果开关频率下降得太低、可能会损坏磁性元件。 在满负载条件下、较低的开关频率将导致初级和次级产生更大的峰值电流。 这可能会损坏功率级、并可能使变压器饱和。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、
    UCC256302的 HO 引脚将连接到我的外部栅极驱动器的输入端。
    如果我将 HS 连接到开关节点、那么连接到外部栅极驱动器输入的 HO 引脚将具有(VSW +VHB)接地电势。
    这会损坏外部栅极驱动器。
    您能否分享有关将 UCC256302与外部栅极驱动器搭配使用的任何应用手册?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvam、

    以下是将 UCC256302与高侧+低侧栅极驱动器 UCC27714搭配使用的示例:

    1.将 UCC256302 LO 连接到 UCC27714 LI
    2.将 UCC256302 GND 连接到 UCC27714 VSS
    3.将 UCC256302 HO 和 HS 连接到栅极变压器初级侧、次级侧连接到 UCC27714 HI 和 VSS。 (这是为了将高侧的内部浮动驱动器逻辑转换为接地基准信号。 栅极驱动变压器的1:1匝数比很好)。
    4.将 UCC256302 HS 连接到 UCC27714 HS、并将两个引脚连接到初级侧开关节点。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您的回答。

    我计划将 GaN FET:GS66516B-E01用于初级开关。

    如应用手册中所述:建议使用适用于上述 GaN 器件的隔离式转换器。

    是否应使用 UCC21520ADW 来驱动 GaN 器件、而不是 UCC27714。

    2.您能建议使用任何1:1变压器来实现高达1MHz 的开关频率 。