This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:BQ25120A

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691489/bq25120-bq25120a

器件型号:BQ25120

大家好、

我在电池充电器充电电流和输入电压范围方面遇到了一些问题。

 

我将器件设置为400mA 的 I (ILIM)和300mA 的 I (Chag)、VINDPM=4.2V

电池-锂聚合物 Vbat_max=4.2V、容量400-550mAh。

 

我使用外部电源为器件(VIN)提供5V±8%的电流。

 

在 VIN 高于4.7V 的标准运行期间、电池充电电流为280mA、电路(Isys @Vsys)消耗电流为120mA。

 

我面临的问题是、当 VIN 降至4.6V 时、充电电流降至200mA 或更低(Isys @Vsys 消耗120mA)、当我将电压增加0.1V 至4.7时、电池充电电流增加至所需的280mA 值。

 

我禁用了 VINDPM、但它没有改变充电电流。

 

电池电压为3.7-3.9V、PMID 电压为4.55V、因此我不明白为什么器件会降低此状态下的充电电流。

 

为了克服这个问题、我想用5.2-5.4V±5%的电压为器件供电、但是如果电压超过5.5V、我可能会遇到问题、从而激活 OVP。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../BQ25120A.docx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    另一个需要记住的环路是 VDPPM 环路、它是 VBATREG 的函数。  

    您能否将 VBATREG 电阻器降低至4.0V 并查看电流是否恢复? 在这种情况下还是在不同的读取点、VPMID 为4.55V?

    I2C 上是否存在其他故障?

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    将 Vbatreg 减小到4.0V 会增加充电电流、因此这意味着即使 VPMID 为4.55V、Vbatreg 也无法提供4.2V。

    根据数据表、VD (PPM)为典型值0.2V、TI 能否提供最大值、因此我将能够计算 Vbatreg 的 PMID 下的最小电压?

    与数据表相关的另一个问题是 t/CD_DGL 参数、列出的值为100us (典型值)、我想知道我是否可以具有最大值、 为了使用 I2C 与器件通信、我需要知道 CD\的上升沿和从"Hi-Z"到"Active Battery"的转换之间需要等待多少时间。

    谢谢、

    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautham、

    将 Vbatreg 减小到4.0V 会增加充电电流、因此这意味着即使 VPMID 为4.55V、Vbatreg 也无法提供4.2V。

    根据数据表、VD (PPM)为典型值0.2V、TI 能否提供最大值、因此我将能够计算 Vbatreg 的 PMID 下的最小电压?

    与数据表相关的另一个问题是 t/CD_DGL 参数、列出的值为100us (典型值)、我想知道我是否可以具有最大值、 为了使用 I2C 与器件通信、我需要知道 CD\的上升沿和从"Hi-Z"到"Active Battery"的转换之间需要等待多少时间。

    谢谢、

    Shlomi