This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:无法在切断电压下对电池放电... 它会提前放电...?

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688147/webench-tools-bq34z100-g1-not-able-to-discharge-battery-for-a-cut-off-voltage-it-getting-discharging-early

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

IAM 测试蓄电池类型:铅酸-12v、1.3 ah

作为记忆循环的过程--充电循环--为电池充满电。

在放电中--对于10.5v 的截止电压. 电池在2小时内放电2小时.... 如果我离开7小时、..it 将下降到0v。

我正在连接电池数据表、请验证截止电压为-10.5v 时、7小时的放电电流应该是多少。

根据电池数据表,我观察到-->对于降压,电流放电-0.1465安, SO 12/0.1465= 82欧姆... 因此我设置82欧姆变阻器。 还可以吗?

充满电电池的充电终止条件是什么-->我设置一个锥形电流=170 mA .... 它是否正确?在我应该考虑电池充满电的电流下 、我无法通过数据表突破这一条件...  

我要随附电池的数据集,请查看数据表 ,以帮助我...因为我在 related.e2e.ti.com/.../0207.Amptek_5F00_battery_5F00_12v_5F00_1.3Ah_5F00_datasheet.pdf 上的电池使用体验非常少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    ~150mA 和82欧姆对于您的电池来说是合理的。

    您可以对铅酸电池进行浮动充电、但从电池数据表中的图表可以看出、电流看起来会稳定在大约20mA。

    您可以首先测试监测计中的锥形电流、使其达到25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池放电时为高 Dmax。 电流逐渐从146mA (12v)下降到60mA (4V)。 还可以吗? 。 放电电电流是否应恒定(如146ma)?我应停止从电池数据表中放电的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该将防篡改电流设置为250或25并持续25mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    对于25mA 电流、应将其设置为25。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:在我应停止充电的电压下...电池...当 EVM 连接到充电器和电池时... 我应该考虑的电压是什么,电池完全是 charged..e2e.ti.com/.../8510.0207.Amptek_5F00_battery_5F00_12v_5F00_1.3Ah_5F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2185.0207.Amptek_5F00_battery_5F00_12v_5F00_1.3Ah_5F00_datasheet.pdfhidmax、请说明您考虑 25mA 的原因、根据数据表、电池电流稳定在0.25A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    为了帮助我们为您的监测计提供支持、请填写下面的问题并在此回复一份事件摘要、以便我们可以集中处理此支持请求的所有信息。

    这是定制板还是 EVM?
    如果 EVM:
    -您在 J5和 J2上的跳线设置在哪里?
    - J5:短接引脚____和____以及引脚____和____
    - J2:短接引脚____和____
    如果是定制板:
    - BAT 上的分压器值:
    -高电阻器:_________________ 电阻
    -低电阻:_________________ 电阻
    -电流感测电阻:_________________ m Ω

    电池单元信息:
    -化学:_________
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    请简要说明此监测计的用例以及应用电流/负载可能是什么样的。

    您的监测计的当前状态是什么?

    您是否遵循了数据表第8节中概述的步骤?

    您期望监测计提供什么值、而您看到的是什么值?

    请附上您的:

    1.最新的 gg.csv 文件
    2.失败测试的日志文件(如果有)
    3.系统原理图

    此致、
    Bryan Kahler