This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:对 bq34z100放电周期中的电流有疑问

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687844/webench-tools-bq34z100-g1-doubt-regarding-current-in-discharge-cycle-for-bq34z100

器件型号:BQ34Z100-G1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在测试 的电池类型:铅酸:12v,1.3Ah。

正在对电池放电...  要放电的电流是否恒定?

1.3Ah 电池--> 1.2/7 =0.18安……但在我的电池数据表中..it 建议放电流为0.1465安,持续7小时…… 因此我 设置82欧姆的变阻器...  

但我的放电电流随着电压下降逐渐下降 ..... 这是好吗? 放电电流是否应恒定?。

我正在连接电池数据表和 gg 设置...放电日志... 请帮我解决问题...纠正 mistakese2e.ti.com/.../2605.Chg_5F00_log_5F00_gg_5F00_settings.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    我们将此问题添加到您发布的其他问题中、并将尽可能地解决这些问题。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    目前有10个打开的线程处理此问题、因此信息非常分散。

    为了以更高效的方式帮助您处理电量监测计、本主题将继续提供所有支持: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/688147


    请在上面链接的主题中发帖、以便我们可以寻求解决方案。

    此致、
    Bryan Kahler