This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电流校准

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678518/bq40z50-r1-current-calibration

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你(们)好

如果校准电流为-1000mA、请使用相同的 E-load 并设置相同的电流值、BQstudio 会显示电流为-1004mA、无法将其校准为-1000mA。

即使校准其他电流值(例如-100mA 或-500mA 或-2000mA 或-3000mA)、 BQStudio 显示的偏差值仍约为4mA。

但是 、CC 自动配置()[offset_take]或[AUTO_NESTON]=0、 如果用-1000mA 校准电流、 BQstudio 会显示电流为-1000mA。

使用相同的解决方案、在其他项目的 PCBA 中未发现此类问题。 您能解释一下原因吗?

在大规模生产中、如果 CC AUTO CONFIG ()[OFFSET_TOUE]或[AUTO_NESTON] 设置为0、是否存在任何缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯华、您好、
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯华、您好、
    在对新 PCB 进行编程时、[OFFSET_TOUE]位应始终清零、因为器件将在检测到睡眠条件时执行其自身的自动校准、并设置"CC 自动偏移"。 此外、"CC 自动偏移"最初应设置为0。
    但是、应设置[AUTO_NESTON]和[AUTO_CAL_EN]、以便正确执行自动校准、并在运行期间使用正确的偏移。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaminathan

    为什么无法校准电流、当 [AUTO_NESTON]和[OFFSET_TOUE]均为"1"时、   可能是什么原因?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    凯华、您好、
    即使设置了[AUTO_NESTON]、也应该可以校准、并且建议设置[AUTO_NESTON]。
    但是[OFFSET_TOUED]位只能由 FW 设置、而不能手动设置、否则内部校准会与外部校准发生冲突并导致问题。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swami、

    客户想知道如何避免此问题? 你对此有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为避免此问题、应采取以下步骤:
    配置新的数据包时、[AUTO_NESTON]和[AUTO_CAL_EN]位必须置位、[OFFSET_TAGE]位必须清零。
    2.当监测计处于睡眠模式时、监测计将在内部短接 SRN 和 SRP、并自动消除任何器件偏移。 这不能在外部执行、用户不能手动设置"自动偏移"值、因为这是不正确的。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Swami

    当 [OFFSET_TOUE]位可以设置?或从不可以设置?时