This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/BQ34Z100-G1:在为电池充电后,OCVTAKEN 标志不会被置位... 。 在学习周期中。

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/687032/webench-tools-bq34z100-g1-ocvtaken-flag-is-not-set-after-charging-the-battery-in-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在测试的电池类型:铅酸:12v,1.3 Ah。

我选择了化学 ID :0803。

我更新了 bqStudio 中上述设置所需的参数值。

达到锥形电流 后,即我的设置中的170mA ... 但未设置 FC 位

我停止 对电池充电、等待了2个小时以设置 OCVTAKEN 位、但 在放松2个小时后 OCVTAKEN 未设置。

我附加 了电池的数据表、gg 设置 和充电日志..... 请核实 任何错误并帮助我完成学习 周期。

 e2e.ti.com/.../Chg_5F00_log_5F00_gg_5F00_settings.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Manoj,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    目前有10个打开的线程处理此问题、因此信息非常分散。

    为了以更高效的方式帮助您处理电量监测计、本主题将继续提供所有支持: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/688147


    请在上面链接的主题中发帖、以便我们可以寻求解决方案。

    此致、
    Bryan Kahler