This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ34Z100-G1:在更新所有参数后开始学习周期之前,将更新完全充电容量不匹配

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689959/webench-tools-bq34z100-g1-before-starting-learning-cycle-after-updating-all-parameters-full-charge-capacity-is-updated-mismatch

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

IAM 测试蓄电池类型 :铅酸.12v 1.3Ah。

在开始学习周期之前,在更新 bqstudio 中的所有参数后,完全充电容量将更新为1200 mah,但它应该是1300 mah。

请验证我的 gg 文件、更新确切值需要什么参数。  我附加了 gg 文件 和电池 datasheet.e2e.ti.com/.../4353.0207.Amptek_5F00_battery_5F00_12v_5F00_1.3Ah_5F00_datasheet.pdfe2e.ti.com/.../test_5F00_gg_5F00_file_5F00_7_5F00_may_5F00_18.gg_5F005F00_chg.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、
    以下是适用于 PBA 单元的优化周期流程。

    使用适合您应用的适当参数配置 DataFlash;配置数据包的化学成分并执行校准。
    激活阻抗跟踪。
    为电池组充电以充电终止。
    让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。
    以 C/8速率对电池组放电至端接电压。
    让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。 Qmax 应更新、更新状态应增加到05。
    对电池组进行完全充电、以充电终止。
    让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。
    以 C/8速率对电池组放电至端接电压。
    让电池组处于静止状态、直到 OCVTAKEN 标志被置位。 Ra 表应更新、更新状态应增加到06。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我的问题是... 满电容量为1300马赫,但它显示的是1199马 赫...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    目前有10个打开的线程处理此问题、因此信息非常分散。

    为了以更高效的方式帮助您处理电量监测计、本主题将继续提供所有支持: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/688147


    请在上面链接的主题中发帖、以便我们可以寻求解决方案。

    此致、
    Bryan Kahler