This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:BQ27510G3的寄存器写入

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684747/bq27510-register-writing-of-bq27510g3

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

亲爱的、大家好

客户使用 BQSTUDIO 和 BQ27510G3来获取日志数据。
请告诉我如何使用 BQSTUDIO。
他们希望写入数据存储器窗口中的闪存存储器。
他们认为我们可以使用 Write_All 进行写入。
然而、一个错误发生并且不能被写入。
此外、即使他们创建黄金映像并使用编程、也无法写入。
它们如何写入闪存存储器?

谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、
    请确保器件未处于密封状态。 如果为红色、则 SS 标志将指示其已密封。 此外、在尝试对 gg 文件进行编程之前、请确保器件具有足够的电压、最好大于3.5V。 最后、确保您尝试在器件上编程的文件的内容在范围内、否则您将收到超出范围的消息。

    要进一步了解如何使用 bqStudio、请参阅 EVM 用户指南。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx-San、

    感谢您的支持。

    客户确认了您指出的内容。

    bqstudio 的 SS 标志为绿色。

    此外、当它们测量为器件供电的电压时、电压为3.7V。

    他们写入闪存存储器的数据是'out.gg.csv '文件、因此上传该数据。

    e2e.ti.com/.../out.gg.zip

    请检查。

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、
    您从何处获得了该 gg 文件、因为我非常怀疑您使用 bqstudio 提取它、否则您将能够在监测计上对该文件进行编程。 我尝试在我的上对文件进行编程、并有观察结果。
    -您可以使用 MS Excel 打开并编辑该文件。 这是严格禁止的、因为 Excel 会去除以它们开头的0个十六进制参数。
    -您需要使用记事本等文本编辑器编辑文件,以避免出现此类问题。
    -此外、请确保您修改的参数都不超过 bqstudio 允许的限制。 如果出现这种情况、bqstudio 底部会出现红色错误。
    但愿这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Onyx-San、

    感谢您的支持。

    我上传了从 GPC 工具发回的上载 gg 文件。
    我使用文本编辑器显示了它、但它是十进制数。
    我们是否需要将其转换为十六进制数?

    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为 gpc 工具在十六进制值前面去掉了0。 您必须已使用 Excel 打开文件并将其保存 。 只有 Excel 对 gg 文件执行此操作。

    为了确保 IT ISI 不会使 gpc 剥离0、请尝试重新提交您的文件并按原样发送从 gpc 工具获取的结果。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Onyx-San、

    感谢您的支持。

    以 GPC 工具发送的文件格式上传数据。

    e2e.ti.com/.../config_2D00_report.zip


    谢谢、Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masami、
    使用除比较或 winmerge 以外的工具、并将从 gpc 工具返回的电阻表和标志复制到您提交的原始文件中。 对 Qmax、Trise 和 Ttime constant 执行相同的操作。 这些是工具实际更改的唯一参数

    您现在应该能够对器件上的新文件进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Onyx-San、

    感谢您的回答。
    我将创建一个包含该内容的修改后文件、并要求客户写入闪存。

    谢谢、Masami M.