This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:用于新的固定装置设计以控制 LED 灯串

Guru**** 2586585 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973, TLC59731, TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692006/tlc5973-use-in-new-fixture-design-to-control-a-string-of-leds

器件型号:TLC5973
主题中讨论的其他器件:TLC5971

我们正在考虑将 TLC5973/TLC59731用于新的可寻址 RGB LED 固定装置设计。

将来是否会支持此 IC?

使用此 IC 时、我们是否必须了解任何潜在的专利侵权行为?

是否有任何支持更高更新速率的替代 IC? 我们正在寻找可级联 IC、这些 IC 可控制一串6个 RGB LED、最好只有一条或两条控制线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Najath、

    当然、该 IC 将受到支持。

    您还可以查看 TLC5971、它支持20MHz 数据传输速率、并使用两条线控。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我们使用的是24V 电源、而 TLC5971的最大电压为17V。因此不适用。

    关于专利的任何评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Najath、

    对于该专利、我认为您可能需要考虑整个系统解决方案。

    LED 驱动器方面对您希望如何使用它没有限制。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。