This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:如何在输出端获取2A 电流

Guru**** 2927350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682997/tps40210-how-to-get-2a-current-on-the-output

器件型号:TPS40210

团队、

我们的客户 在设计中采用了 TPS40210。 该转换器用于输入电压10-20V、输出电压24V、计划的最大输出电流为2A。

遗憾的是、我们只能在输出上建立1.3A。 其中一个注释是所使用的晶体管显著升温(就好像它未被8V 电压正确控制一样)。  

我们可以脱机共享 Altium 项目文件、以加快故障排除速度。

感谢你的帮助。

此致、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过电子邮件将 Altium 文件发送到我的 TI 邮箱。 此外、请分享以下波形:在给定 Vin 下、1.3A 和2A 负载下的开关节点 FB 和 COMP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该直流/直流转换器在16.5欧姆负载下无法启动、空载时可获得24V 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了布局、IC 底板似乎未连接到 GND、而是保持悬空。 IC 底板应连接到 GND。

    此外、开关电流采用 Z 字形路径、这可能会导致 ISNS 引脚连接开关噪声并触发过流保护。 以下电流环路的各个部分应靠近最小空间区域放置、以防止出现噪声问题:
    rs->t2 ->D5->C14->GND->RS。

    您还应考虑在输出轨上添加一些陶瓷电容器、以实现更好的滤波效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电流电容器上存在电压:

    问题仍然存在,我们不知道如何解决,我想问4您的帮助

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    请确保您使用短接地导线探测输出电压、如 本博客中所述。 我注意到、两个波形中的电压标度相对较小。 如果在示波器探针上探测到较大的接地环路、则可以将高频噪声耦合到可能不真实的测量中。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS40210 GND 上的短路环路测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Konrad、

    您是要发布照片吗?

    谢谢、

    Garrett