This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:LM5116恒定电流源

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684750/webench-tools-lm5116-lm5116-const-current-source

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5117

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道是否可以使用 LM5116设置恒定电流源。 我已经使用 Web Bench 工具来仿真电路、但我不确定如何正确实现 n 电流控制。 降压转换器的输入固定为60V。 输出应提供4-5A 恒定电流、并应作为最大输出电压停止56V。 非常感谢您就此主题提供的建议。

 

来自德国的问候、

Jonas Frey

卡尔斯鲁厄技术学院研究助理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、

    您可以使用输出分流器和运算放大器来调节 FB 节点电压、以实现 CC/CV 运行。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的快速响应。
    此电路是否有任何混响设计? 当我仅使用数据表中8.2.2.4中描述的电流感应电阻器作为限流器时、会出现什么问题。 我是否无法获得"平滑"的恒流源、因为 LM5116会不断地引入过流保护并直接关断和重新启动、或者我是否能够以这种方式获得平滑的恒流源。 在 CV 模式下、8.2.2.15中对误差放大器补偿进行了非常清晰的解释。 CV/CC 模式补偿是否有类似的信息?

    问候 Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们仍然遇到同样的问题。 我们通过分流器和运算放大器测量输出电流。 如果电流为 arround 5A、我们将反馈电压设置为缓降1、215V。 而只是使用电压输出分压器、因为 CV 对于我们的应用来说并不重要。 FB 内部被拉至接地、电流反馈不起作用。
    有人能解释为什么 fb 引脚始终保持低电平吗?
    运算放大器应该能够驱动3.7nF C_HF。 如果我们在运算放大器输出和 fb 引脚之间添加一个51欧姆串联电阻、则 fb 引脚保持低电平、并且运算放大器输出达到1、3V (连接负载的最大电流)

    我感谢任何 adive。

    问候 Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas、

    有关使用 LM5117的示例、请参见此处:
    e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter

    此致、
    Tim