This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUSA16D

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692400/ucc28950-slusa16d

器件型号:UCC28950

你好

中的其他内容

输出纹波电压 VIN = 370VDC 至410VDC、IOUT= 5A 至50A 200mV 是设计规格之一、但在设计计算中不会在任何位置使用? 如何实现?

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samrat

    正确、不会直接计算纹波、但第一次通过估算会像这样-使用数据表示例中的值。

    输出电感纹波电流峰峰值为10A。

    开关频率为100kHz -输出电感器会看到两倍的频率、我假设最坏情况下的占空比为90%

    输出电容器的大小已根据保持时间和瞬态要求进行调整、并选择5600uF、ESR 要求为12m Ω。

    实际选择的电容器是7500uF 和6.2m Ω。

    因此-和第一个近似值。

    电感器纹波电流流入输出电容器、导致电压为10A * 6.2m Ω= 62mVpeak 至 PEAK。

    我们还需要查看电感纹波电流导致的电容电压变化: dV =(I * dt)/ C 或 dV =(10 * 5us * 90%)/ 7500uF = 6mV

    将增加这些电压(达到第一近似值)、因此峰间纹波应约为68mV -轻松满足规格要求。

    对该系统进行建模并确认这些结果将非常简单。

    但是!!!

    上述计算将使您在开关频率下的电压纹波达到合理的精度水平、但在各种 MOSFET 和 SR 导通和关断时、不会指示开关事件导致的峰峰值噪声。 这些高频噪声尖峰几乎无法准确建模-它们是组件寄生效应(例如 Qrr)和 PCB 布局的强大功能。 通常、可以在 PSU 输出端子处添加一些高质量陶瓷电容器来滤除此噪声、但在电流打开和关闭的环路中、有一个具有最小未钳位杂散电感的良好 PCB 布局非常重要。

    此致

    Colin