This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:可用于 V_OUT=1.8V?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601, LMR23615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691091/lmzm23601-usable-for-v_out-1-8v

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件: LMR23615

您好!

我想将 LMZM23601降压转换器模块用于空间受限的应用、其中 V_IN=24V 和 V_OUT=1.8V。 这超出了要求 V_OUT 范围为2.5V 至15V 但高于 FB 引脚上基准电压1.0V 的规格。 我还可以将该模块用于 V_OUT=1.8V 吗? V_OUT 是否存在小于2.5V 的控制环路稳定性问题? 例如、我可以通过在 FB 电阻分压器中添加电容器来解决这个问题吗? 还是存在另一个导致 V_OUT 限制的原因?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    如前所述、由于该器件的基准电压为1V、因此如果选择了合适的电阻分压器、则可将输出电压设置为1.8V。 由于潜在的最小导通时间和稳定性问题、建议保持在 Vout 规格范围内。

    您的输入电压是否恒定为24V?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    这是否回答了您的问题? 总之、尽管该模块可用于较低的输出电压设置、因为基准电压为1V、但可能存在稳定性问题。 TI 不建议仔细检查数据表规格、因为在这种情况下、该模块尚未经过全面测试。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、输入电压在24V (范围为18V 至30V)时保持恒定。 同时、我决定改用 LMR23615、但代价是 PCB 面积略大。