This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 从低电平更改为高电平时 BQ35100 SOH 更新时间

Guru**** 2551120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691867/bq35100-bq35100-soh-update-time-when-ge-change-low-to-high

器件型号:BQ35100

你(们)好   

关于 BQ35100,我有一个问题。

现在、我们制作了主机端控制软件、我有一个问题。

[问题]  

  我们想知道当 GE 控制变为 低电平到高电平(启用)时、SOH 更新时序。  

因为 我们需要在 GE Control 之后进行主机端 SOH 数据读取时序。

 是的,我们想知道  GE 控件之后的“等待时间”SOH 更新。  

您能告诉我们此 SOH 更新时间 吗?  

谢谢、尊重

贾斯珀(Sugimoto )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    此答案取决于您所处的模式。 如果您处于 SOH 模式、则可以在设置[init_COMP]位后读取 SOH 值。 这大约小于100mS。 如果您处于 EOS 模式、那么在[GDONE]位置位之前、SOH 将不会更新。 该位在以下序列后置位

    1) 1) GE_HIGH

    2) 2)[Gauge Start]命令

    3)脉冲负载启动

    4) 脉冲负载端

    5) 5)[Gauge Stop]命令

    6) 6)等待 GDONE。 这需要使用数据存储器参数[R Data Seconds]才能让监测计运行其计算。 默认情况下为15秒

    7) 7)从监测计中读取 SOH 和其他参数

    8) 8) GE 引脚低电平。   

    如果我没有回答您的所有问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    非常感谢。

    我理解这个。

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀 ( Sugimoto)