This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z50EVM 可以#39;t 使其正常工作

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681694/bq40z50evm-can-t-get-it-to-work

主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561EV2400BQSTUDIO

大家好、

我目前正在撰写学士论文、但 Bq40z50EVM-561存在一些问题。 我正在使用 BQ-Studio、但似乎无法使其正常工作。

我的设置如下:

我有一个电压源、提供5V 电压。

-I 具有一个从1N 连接到1P 的锂离子电池的 Bq40z50EVM-561。 其他端口按其应有的方式进行连接。

-所有这些都使用 EV2400连接到 PC

我已将 DA 配置更改为"0、0"、因此它接受与1节电池的连接。

我仍然无法加载单元格或创建黄金文件。 我仍然很难理解使其正常工作所需的所有步骤。

到目前为止、我尝试校准并选择了正确的化学物质、但接下来该怎么办? 是否有简单的设置方法?

我还遇到了使用任何命令的问题、 因为该器件看起来很安全。

感谢你的帮助。

PS:我添加了仪表板的图像、以便您可以看到我的当前连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望我可以帮助您创建一个黄金文件。 您似乎 已经让 EVM 和 bqStudio 进行了讨论、因此这是一个很好的第一步。  请验证您是否已配置所有设置以运行黄金文件。  如果您正在使用单个单元格、则可以参考 SLUA777 (www.ti.com/.../getliterature.tsp cycle procedure&tisearch=Search-EN-Everything)、以获得有关运行学习周期之前要配置的关键项的指导。

    如果您可以使用源表、这将简化您控制电池充电和放电的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

    感谢您的快速回答、但我仍然遇到问题。 如果我正确理解了本指南、那么我必须使用命令"fet enable"来完成创建黄金文件的过程。 很遗憾、我无法使用任何命令、因为我处于密封模式。 如果我尝试使用命令"unseach"或"unseal full acess"、则无法使用、如附件图片的"日志"面板中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在屏幕截图中、由于 SEC1、SEC0状态为01、监测计未密封、这意味着完全访问(有关详细信息、请参阅 bq40z50R2TRM 文献编号 SLUUBK0A 的第107页)。

    请确认您已将 EVM 设置为单节电池、并且您已将未使用的电池连接短接在一起、以便器件由电池供电。   这在 bq40z50EVM 用户指南(文献编号 SLUUAV7B)中进行了说明、如图2所示。 如果没有这些连接、您将无法启用 CHG 或 DSG FET。

    请确保在启用充电之前正确限制您的电压源的电流、否则可能会损坏您的电池、EVM 或器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    再次感谢您的快速响应。 如果我未密封、那么我仍然无法使用任何命令吗? 正如您在日志中看到的、我尝试了不同的命令、但它们都不起作用。 有什么想法为什么?

    我还添加了我的设置和成功校准的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您发送的信息、我无法判断您是否为单节电池正确配置了 EVM。  在"Registers"选项卡上、创建一个日志文件并将其发送给我、以便我可以检查设置并帮助排除您的设置故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log-data.logHeySteve、

    这是日志记录数据。 再次感谢您的雄心勃勃的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是否还可以为配置发送.gg 文件? 在"数据存储器"选项卡上、单击顶部的"导出"按钮、然后将文件发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我无法向您发送.gg 文件、因为很显然、此论坛不接受结束的文件。 有没有办法解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../data-memory1.pdfNevermind、我将其另存为 PDF、希望这对您有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。  我无法看到配置文件(将其保存为.pdf、然后转换回.gg.csv 无效)。  

    我可以从您的日志文件中看到 EVM 和电源设置不正确、因为您具有以下内容:

    CellVolt1 CellVolt2. 电池电压3. 电池电压4. VBAT vPACK
    3513. 0 0 0 4200 3512.
    3513. 0 0 0 4199 3511.
    3513. 0 0 0 4200 3513.
    3512. 0 0 0 4201 3511.
    3513. 0 0 0 4200 3511.
    3513. 0 0 0 4199

    3512.

    您的 CellVolt1电压和 VBAT 电压应该相似、当 CHG FET 被禁用时、vPACK 电压应该是来自 SourceMeter 的充电器电压。

    它应如下所示:

    CellVolt1 CellVolt2. 电池电压3. 电池电压4. VBAT vPACK 电池电流1
    3968 0 0 0 3997. 4224 0
    3969 0 0 0 3999 4224 0
    3968 0 0 0 3999 4222 0
    3969 0 0 0 3997. 4224 0
    3969 0 0 0 3998 4224 0
    4024. 0 0 0 4054. 4084 195.
    4026. 0 0 0 4057. 4080 197
    4027. 0 0 0 4058. 4080 196
    4028. 0 0 0 4059. 4082. 198
    4028. 0 0 0 4060. 4082. 196

    在此日志期间、我启用了 CHG FET、以195mA 开始充电。  电池组电压受 SourceMeter 的电流限制、因此电压会浮动到电池电压。

    请再次检查您的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查您是否能够使 EVM 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、很抱歉我迟到了。

    我尝试使 EVM 正常工作、但遗憾的是、它停止了对任何内容的响应。 它以前有一些通信问题、因为它会在一段时间内丢失与 PC 的连接。 我们尝试让它与不同的 PC 一起工作、但它不再响应。 我们正在考虑购买一个新的、因为旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧的旧

    那么、我想您现在可以关闭这个线程。

    无论如何、感谢您迄今为止所提供的雄心勃勃的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将其放入.zip 文件中。