This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有2个使能引脚的直流/直流转换器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689906/looking-for-a-dc-dc-converter-with-2-enable-pins

您好!

我正在寻找具有2个使能引脚的直流/直流转换器/控制器、因此我可以要求启用输出电压、我将同时激活这两个使能引脚。 我的转换器不能外部使用此逻辑、只能集成在同一 IC 中。

我更喜欢反激式、但升压或降压/升压也可以。

现在、我只需要3-5V 的电压输入、而不关心输出电压和电流、我只是想首先知道我的选项是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Avihai O、

    感谢您关注 TI。 遗憾的是、我们没有具有两个集成使能功能的直流/直流转换器。 您能否帮助我了解外部解决方案(可能是外部和门)在您的应用中不可接受的原因?

    我们确实有许多反激式、升压或降压/升压的参考设计、它们具有3-5V 的输入范围。 我建议直接查看此参考电源设计。 您可以按拓扑和输入电压进行搜索:www.ti.com/.../refdesignsearchresults.tsp

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最终更改了拓扑、因此我将根据新拓扑进行查看。

    谢谢、

    Avihai