This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:温度感应

Guru**** 2560860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691831/lm25066a-temperature-sensing

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066

我可以使用1n4148 DO - 35等典型的小信号二极管吗?

数据表中的建议是具有短接集电极和基极的 MMBT3904晶体管。 我尝试使用二极管、但在连接二极管后电路关闭。

其目的是在 MOSFET 上形成一个桥、并将其直接粘附到 MOSFET 外壳中。

用于测量的温度感测电流(从 LM25066的二极管引脚)是否为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    建议使用连接二极管的双极晶体管(BJT)、而不是标准的真正二极管。 这是因为 BJT 具有一致的温度系数、从而在整个温度范围内产生更小的误差。 请参阅应用手册 www.ti.com.cn/.../sboa277.pdf
    此外、PCB 寄生效应在测量中发挥作用。 您是否制作了新的 PCB? 我没有找到1n4148二极管的温度相关性信息、您有没有机会吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我执行了自己的测试 PCB。 一旦我连接二极管、LM 就会关闭。 根据 Fairchild 数据表 www.onsemi.com/.../1N914A-D.pdf 中的图形、这些二极管具有相当高的线性度
    我可以估算出热系数为1、9mV/C 有些人说 PN 结具有2-2.2mV/C 的电压、此处的精度不是优先级。 +-5C 是可以的。


    但它可能与如此低电流下的压降有关。 在100uA 时、1N4148具有大约0.5V 的压降、在10uA 时具有0.4V 的压降。
    如果我理解正确、LM25066会发送电流脉冲9/250uA 并感测电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    是的、控制器发送脉冲电流并测量电压。 根据我的理解、与环境温度下的电压和9uA 电流相比、在较高温度下的电压和250uA 电流应更低。 MMBT3904的 VBE 相对于温度的变化较大。 我们从未尝试过小信号二极管、但我喜欢您的想法、请注意、如果我们使用更多的二极管、例如电桥、则脉冲电流将共享9/250uA。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、使用 MOSFET 上的单个 DI-35二极管电桥。 只是为了获得 MOSFET 温度而不是 PCB 温度、因为它们不能进行热耦合。 MMBT3904 SOT23外壳没有散热焊盘、因此此类感应不准确。

    您是否建议使用两个串行连接的二极管来增加压降? 还是4个像2S2P 这样的配置?

    是否有任何校准程序来设置适当的温度读数?

    或值是固定的?例如

    0.65V=0000hex
    0.35V=FFFFhex

    因此、当我连接二极管时、电路板可能会发生过热。 这是我的猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要更多的明确性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我将检查内部阈值详细信息。 您能否确认器件是否即使在室温下也会关闭、并将二极管用作温度感应元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在室温下。