This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:热关断操作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692590/lm5175-q1-thermal-shutoff-operations

器件型号:LM5175-Q1

您好!

我们将此器件整合到了适用于航天应用的电源板的设计中。 在热真空测试期间、列出的部件似乎出现故障。 我想知道或与 TI 的某个人交谈、他可以深入了解芯片的热关断安全和其他故障模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Crystal、

    您能否指定需要哪些信息? 如果您无法在线回复、我将向您发送连接请求。

    热关断功能相当简单。 当芯片温度达到165C 时、器件将关断。 在重新启用器件之前、它必须冷却15°C。

    谢谢、

    Garrett