This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481-Q1与 IGBT (F4-50R07W1H3_B11A)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685432/lm3481-q1-lm3481-q1-along-with-igbt-f4-50r07w1h3_b11a

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

正如我在上面提到的升压转换器部件,我可以在直流/直流转换器中使用任何 IGBT (F4-50R07W1H3_B11A,Infineon)开关和此 IC,因为我需要设计升压转换器,使最大输入电压为48V,最大输出电压为400V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3481驱动器可能无法很好地驱动 IGBT。 有许多 MOSFET 处于类似的额定电压,因此我建议您改用 MOSFET。 由于 Vin=48V 且 Vout=400V、因此它需要至少88%的占空比、但它超出了 LM3481的最大占空比。 两个选项:(1)使用参考设计电路(www.ti.com/.../PMP20212)中所示的电荷泵、(2)使用反激式拓扑和变压器、以帮助在较低占空比下产生高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您在参考设计中的回复,您刚才提到的输出电压为300V 时效果良好,但电流额定值太小。 在相同的输出电压下、是否有任何方法可以将电流提升到5至6个灯座。 我计划使用此升压转换器为最大电流额定值为7安且电压为380/415V 的三相感应电机供电。 我如何使用升压转换器和三相逆变器达到此额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率级别远远超出此升压控制器的能力。 驱动器峰值电流约为1A、无法有效驱动 FET 以处理约3kW:7A x 415V。 您应该尝试使用全桥拓扑或 LLC 来实现这种高功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用12v、100A 电池来运行400v、3A 的感应电机 、并将合适的升压转换器从12v 转换为400v、将逆变器转换为三相、情况会怎样呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12V 至400V 升压转换器需要97%的占空比、这意味着您的所有功率将在开关周期的剩余时间(占周期的3%)内输送到负载。 这不合适。 您最好将电路与电源变压器配合使用、例如全桥转换器、并在选择合适的变压器匝数比的帮助下设计具有合理占空比的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的介绍、我想问您、在哪里可以找到全桥转换器的设计计算方法来设计我的转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar、

    一个检查设计的好地方是 参考设计库。 您可能能够找到符合您要求的设计。

    -Garrett