This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:无法在负载下启动

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682607/tps54340-not-able-to-startup-under-load

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: LMR14050

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

我使用 TPS54340提供+12V、3A、输入电压为14-18V。

我使用 WEBDesigner 并使用该设计构建了5块 PCB。  它们在以1-3A 负载启动时略微起作用。

布局是文本簿。

症状似乎是输出跳过-我添加了 ULVO、直到我高于14.5V 时才开始-这有助于获得所提供的图。   

数据表计算结果显示最大频率为330kHz、但 WEBDesigner 针对~ 1MHz 提供了84.5k。  

我怀疑它与频率相关、但不知道为什么 WEDDesigner 会误导用户。  供参考如果您将数据表中的设计示例放入 WEBDesigner 中、也会违反规则。

e2e.ti.com/.../TPS54340-test-result.pdf

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!
    我会将您的问题转发给 Webench 团队。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您能否告诉我们 、您是否使用与 WEBENCH 原理图相同的电路板原理图和 BOM 组件?

    请在 WEBENCH 上使用"设计"选项与我们共享设计链接、如下所示。

    请注意、器件的最大频率为2.5MHz、请 参阅数据表中的以下要点 、如下所示。

    谢谢、此致、

    Praveen Badiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我尝试了几个不同的输入选项(Vmin/Vmax 有几伏的差异)、这是因为最初的原理图和构建版本不同。

    由于某种原因、似乎无法将确切的组件列表复制为原始组件。
    链接为:
    RT 略高于原始值、补偿略有不同。
    当 WEBENCH 提供的设计不起作用时,我重新阅读了第7.3.9节。   WEBENCH 似乎违反了该部分-针对尺寸进行优化并违反组件设计规则的设计不是设计-是否同意?
    最棒的
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到了原始网络设计
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
    此外、稳压要求将最大频率从1降至8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题未解决

    请解释数据表中有关公式9中允许的最大频率的公式10。
    Webdesign 将频率设置为~1.1MHz、而公式10在"数字选择"下的状态为保持电流调节、需要设置为~ 300kHz。

    这是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个与启动时输出电流相关的问题。
    在重负载下加电时、数据表显示:

    重负载时、必须增加最小输入电压以确保单调启动。 公式2可以是
    用于计算此条件的最小输入电压。
    其中
    •D (max)≥0.9
    •IB2SW = 100 μA
    •Tsw = 1/Fsw
    •VB2SW = VBOOT + VF
    •VBOOT =(1.41 x VIN - 0.554 - VF/TSW - 1.847 x 103 x IB2SW)/(1.41 + 1 / TSW)
    •RDS (ON)= 1 /(-0.3 x VB2SW^2 + 3.577 x VB2SW - 4.246) (2)

    假设 Fsw 以 Hz 为单位、就像文档中的其他地方一样、VBOOT 主要由 VF/TSW 决定、VBOOT 为负、然后得到负 Rdson。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian 和 Praveen、您好!

    我们已通过电子邮件联系、以便能够交换非公开信息。 TI 已确定 DS 需要工作:
    上面显示的公式主要用于低压降和低输入电压高频率。 数据表不会限制这些公式的范围、从而导致计算结果明显不正确。

    如怀疑的那样、FSW 的单位虽然未列出、但为 MHz。 这可以通过查看 TPS54k 系列中的其他数据表来看出。
    对于 Webench 支持、Webench 不支持针对使用此部件的实际条件进行仿真。 输入电压不能设置为斜升足够慢、输入电压电阻不能设置得足够高。 此外、压降操作似乎没有很好地建模。 我们将对此进行研究。 Spice 模式的使用可用于克服输入源限制。

    为了解决您的问题、我们推荐并提供了适用于 LMR14050的 EVM、该 EVM 具有外部软启动功能、在压降时性能良好。 您的 PCB 不需要修改、但 BOM 将发生变化:

    1)1) Vref 为0.75V 而不是0.8V
    2)2)软启动取代了比较器
    2)2) EN 阈值应该不同、但由于压降中的良好行为、因此不太重要

    我们认为,这可以回答提出的所有问题,并解决遇到的所有问题。 如果您认为所有问题都已解决,请检查“已解决”或让我们知道我们还能提供哪些帮助