This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:输出电压配置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692395/bq24295-configuration-of-output-voltage

器件型号:BQ24295

24.

 大家好、  

    1. 输出电压可配置为4.2V?  
    2. 在升压模式下,最低电池电压将支持什么 ? 它支持2.8电压  
    3.  在降压和升压模式下输出纹波?  


 

此致

Yashwitha T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yashwitha、

    电池稳压电压可配置为4.2V;输出电压不是那么高。 由于我们有两个不同的输出引脚 SYS 和 BAT、因此了解每个引脚的调节非常重要。 在充电模式下、SYS 将在数据表 EC 表中定义的 VSYSMIN 电压之间移动、直至电池电压+一些余量电压。 另一方面、BAT 电压将在 BAT 和 VBATREG 阈值之间变化。

    2.升压模式支持 VBAT 电压在退出前降至2.9V。

    输出纹波将取决于多个因素、PMID (升压模式)和 SYS (降压模式)上的输出电容、负载电流(将决定充电器是在 DCM、PFM 还是 PWM 模式下运行)、电感器尺寸等 因此、这不是一个简单的答案。 我需要有关您计划如何使用充电器的更多信息。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel H、

    感谢您提供上述详细信息。

    此致
    Yashwitha T L