This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:输出问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683660/lm5176-output-issue

器件型号:LM5176

大家好、

目前、我正在设计一个 LM5176、其输入范围为9-50V、输出电压为24V、最大负载电流为1A、开关频率为300kHz。  遗憾的是、我们的输出存在一些问题。   

在无负载的升压模式(12V 输入)下、我们可以看到24V 的输出。  但是、电流拉在0.2A 和0.5A 之间跳跃、电感器会发出非常明显的呜呜声。  随着时间的增加、该间距的频率以及电流拉取也会增加。  电感器也变得很热。

当连接一个大约0.3A 的负载时、输出电压下降至6.5V、但是电感器不再快速升温、并且电流拉取稳定。

该设计是使用 WEBENCH 工具完成的、我们已使用 LM5176数据表检查了大部分数学运算。  对于我们遇到的问题、有什么突出的地方吗?  我可以根据需要提供波形、原理图、物料清单等。

感谢您的帮助、

-Kevin Gates

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是结果布局问题、也可能是环路补偿问题。 请发送原理图、并在问题出现时显示 SW1和 SW2的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的快速回答!  我已经包括了我能想到的所有相关信息。 我目前正在使用的设计是电路板的特殊版本、我们仅在该版本中组装了 LM5176和周围电路、以尝试解决其问题。  我还可以提供电路板布局和物料清单、但不能在公开论坛中提供。

    感谢您的帮助、

    Kevin

    原理图:

    升压(12V 输入)空载-顶部 SW1 (黄色) SW2 (绿色)、底部输出电压(黄色):

    升压(12V 输入) 112mA 负载-顶部 SW1 (黄色) SW2 (绿色)、底部输出电压(黄色):

    降压(30V 输入)空载-顶部 SW1 (黄色) SW2 (绿色)、底部输出电压(黄色):

    降压(30V 输入) 112mA 负载-顶部 SW1 (黄色) SW2 (绿色)、底部输出电压(黄色):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新研究了您的电路。 您的原理图不是很清楚、因为几个地方缺少连接点、所以我不确定连接是否正确。

    总之、电路显然不稳定。 请使用 LM5176降压/升压快速入门设计工具、并计算补偿值。 该工具可在以下链接中找到: www.ti.com/.../snvc208
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丢失的点似乎是鹰的问题(我无法将它们放置在这些线交叉处)。 但是、存在连接。 我已经通过创建网表并查看网表来验证了这一点。

    我们最终通过查看 LM5176数据表设计示例来解决我们的问题。 我们的原理图中 Rsense 的值不正确、导致电感器 L1过载。 此外、必须修改 COMP 引脚上的电路值。

    感谢您的回答以及您投入到本问题中的时间、
    Kevin