This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 IC 的输入电压

Guru**** 2580365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692152/ucc28070-input-voltage-for-ucc28070-ic

器件型号:UCC28070

我对贵公司交错 PFC 控制 IC UCC28070的运行条件有疑问。
我认为输入电压是控制 IC 采用交流输入、但它能否在直流输入(直流150V -直流800V)条件下运行?
当然、我对功率因数改进等没有太多的看法。效果、我想如何通过提高高功率电压来使用它。
如果您可以将其用于直流输入、请告诉我如何处理 VINAC 端子、CSA teminal 和 CSB 端子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28070专为交流输入而设计、不能与直流输入搭配使用
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    UCC 28070在直流输入时是否根本不工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC28070上的乘法器被要求用来检测与一个交流输入相关的过零。
    它要求 VINAC 电压低于0.7V 至少50uS。
    因此、乘法器将无法与 VINAC 引脚上的直流信号正常工作。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的解释。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    我希望您能更详细地告诉我

    UCC 28070 IC 的乘法器是否在未检测过零的情况下自由运行?

    因此、即使在交流输入时没有性能提升影响、在直流输入时、UCC 28070 IC 是否可以作为直流/直流转换电路运行?