This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:可以驱动多少个 LED?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242-Q1, TPS92612-Q1, TPS92611-Q1, TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692556/tps92630-q1-how-many-leds-can-i-drive

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件:TL4242-Q1TPS92612-Q1TPS92611-Q1

大家好、

我正在寻找一串白色 LED 的线性恒定电流/灌电流/拉电流、我已经注意到 TPS92630-Q1可以为我实现它。 在阅读数据表时、需要注意的是、它最多可以驱动三个 LED。 现在、我想知道、由于它是一款汽车产品、这是否意味着它可以在12V 电压下驱动多达三个 LED? 因为它在输入端可以达到40V、然后无法驱动三个以上的 LED、这似乎很奇怪... 我的意思是、很大的损耗! 请注意、同样的问题对于 TL4242-Q1、TPS92611-Q1、TPS92612-Q1也有效... 我想知道为什么所有这些参考图都只报告3个 LED…… 即使电源电压可以达到40V、也不能超过该值吗?...

提前感谢!

Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    是的、您的理解是正确的。 在汽车电池供电应用中、如果我们希望具有恒定输出电流、通常一个灯串中有两个或三个 LED。 但是、如果电源电压更高、它当然可以驱动一个灯串中的更多 LED。 对于您提到的其他器件、它是相同的。

    此致、
    谢利·何