This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:TPS61070的静态电流

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692264/tps61070-quiescent-current-of-tps61070

器件型号:TPS61070

你(们)好

我的客户评估了 TPS61070的静态电流。
当它们将 VBAT 从1.2V 升高时、IQ 一直保持升高、直到 VBAT=3V、然后下降了一个度。
条件和结果如下。  
这些结果是否正确?
 条件
 VOUT:开路(Vout=5V)
 Iout:无负载
 结果
 VBAT=5V Iq=30uA
 VBAT=3V Iq =67uA
 VBAT=1.2V IQ=18UA

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是反馈电阻器?
    客户测量的不是 IQ、而是无负载输入电流
    我认为1.2V 时的电流不正确。 是否确定器件仍在 VBAT=1.2V 时工作?