This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:外部电流限制

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683439/ucc28180-external-current-limiting

器件型号:UCC28180

您好!

我将 UCC28180用于具有 LLC 的100V 3.5kW PFC 转换器。 应用是音频放大器。 对于高达3.5kW 的连续正弦放大器输出、我对控制器及其运行没有任何问题。

但是、当我们应用突发模式测试 时、在500Hz 下施加2-4个周期、功率大于8kW、然后在低得多的水平上施加连续正弦、输入电流会显著升高、从而导致 FET 发生故障。 在 IC 中使用 SOC 和 PCL 控制似乎无用、因为 ICOMP 饱和会导致正弦波形顶部出现高电流尖峰、这也会导致器件故障。 这似乎是一个在论坛上阅读的已知问题,所以我把限制设置得更远,所以它不会干扰。

我希望在外部实现电流限制电路、在该电路中、当电流高于设定的限值时、我通过短接 Vsense 来禁用 PFC、从而导致输出电压下降、并在电流降至阈值以下时启用。

我正在寻找一些输入到之前用于执行此功能的任何电路中。 或者、您对这是否是可行的解决方案的意见将非常有帮助。

在下图中、CH4是放大器的输出信号、CH2:是 PFC 输入电流、CH3是谐振转换器电流。 目前、我在谐振转换器上使用限流器、但它影响连续功率运行、因此似乎不是最佳解决方案。

如果没有谐振转换器的电流限制、输入电流如下所示。

谢谢

Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pravin、

    通常、过流保护和行为由直流/直流隔离级而不是 PFC 级确定。

    听起来、您需要在电流感应(CS)信号上使用独立于 UCC28180保护功能的外部比较器。 应该可以对电路进行试验电路板并在您的现有设计上对其进行测试。

    将 Vsense 拉至0.82V 以下将使 PFC 控制器进入待机模式、并在软启动模式下重新启动、这很好。

    这是我第一次看到标称满载功率3.5kW 和瞬态负载8kW 之间存在如此大的差异、正如我之前所说的、这个问题通常由直流/直流级管理。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、非常感谢您回来。 我尝试在较低的功率级别尝试此电流限制。 当跳闸发生时、电流会降至迟滞阈值下限、电流会再次上升到高电平、从而导致输出电压过冲。 我怀疑 VCOMP 在这段时间内未通过内部放电路径完全放电、因此没有软启动。

    我想将电路直接施加在 VCOMP 电容器上、以使其快速放电并使其进入软启动状态、而不是使 Vsense 电阻器短路。 您认为这是个好主意吗?

    谢谢、

    Pravin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    您可能是正确的、因为 VCOMP 反馈网络速度慢、带宽低、并且您可以直接获得更好的 VCOMP 电压管理性能。

    我还认为以低功耗尝试这种方法是一个好主意!

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pravin、

    由于此帖子没有活动、我将关闭此主题、如果您有新问题、请启动新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我找到了一个可行的解决方案来解决我的问题。

    该方法涉及测量 Vsense 电压、并在下降沿的重负载期间将其钳位到设定的 Vsense 电压。 请参见下图。

    这就诱使控制 器认为 Vsense 上的电压没有下降到低于编程的基准电压、因为它是平坦的线路、而实际上、输出电压会持续下降、这对于应用来说是可以接受的。 因此、动态负载条件下的电流需求受到限制。

    编程的基准电压越接近5V 目标值、输入电流的限制就越严格。 基准电压设置得足够低、因此在3.5kW 连续 运行期间不会限制电流、并且仅在动态加载时生效。

    感谢您迄今为止的参与。 各种电流限制方法的结果最终导致了这个解决方案、这意味着电流波形能够在限制而不是关闭 PWM 运行时保持其正弦曲线。

    此致、

    Pravin