This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:此部件是否可用于 SEPIC 中的输出整流器?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692276/ucc24612-can-this-part-be-used-for-the-output-rectifier-in-a-sepic

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC24630

在 SEPIC 拓扑中使用 UCC24612-1或 UCC24612-2的任何人都成功了。 我尝试在320kHz 固定频率连续模式 SEPIC 中使用一  个非耦合电感器、我遇到了问题。 在我继续操作并浪费太多时间之前、我想我只会检查器件是否兼容、因为我在数据表或应用手册中没有提到这种拓扑结构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    对此问题的内部讨论得出结论、320kHz 的开关频率可能太高、无法支持您的应用 UCC24612。
    问题不是 SEPIC 拓扑或其他拓扑、而是流经 SR FET 的电流类似于在"深度"CCM 下运行的 CCM 反激式(与"浅"CCM 相比)。 在320kHz 时、我们认为高电流时的关断延迟可能会导致过多的反向导通、从而导致高损耗和其他噪声问题。 这是您遇到的麻烦吗?

    我可能建议评估 UCC24630 SR 控制器、该控制器在伏秒平衡下工作、非常适合固定频率的深度 CCM 运行。 唯一的问题是、在拓扑中使用2个电感器时、要平衡哪些 V-s? 我对 SEPIC 转换器没有任何经验、因此我不确定 UCC24630的 VPC 输入应连接到哪里。 我的第一个猜测是 SR 的漏极、与反激式拓扑相同。

    请告诉我这是否对您有所帮助。

    此致、
    Ulrich